结果:找到"存储,SD NAND FLASH,TF卡,SD卡,芯片",相关内容1000条
- CS创世SDNANDFLASH存储芯片,比TF卡更小巧轻便易用的大容量存储,TF卡替代方案vvvv
- 文章目录 介绍 创世SD卡 引脚 与NORFlash存储比较 介绍 SDNANDFLASH(SecureDigitalNANDFlash)是一种安全数字NAND闪存技术,通常用于存储数据,并且具有一些额外的安全特性。这种技术结合了NAND闪存的高密度存储能力和安全性能。它通常用于存储数据,如图像、视频、音频、文档等,同时具备保护数据免受未经授权访问或篡改的能力。 SDNANDFLASH的主要特点包括: 安全性:SDNANDFLASH提供了硬件和软件层面的安全性保护,包括加密和访问控制,以确保存储的数据不容易被盗取或篡改。 高密度存储:与其他NAND闪存技术相比,SDNA...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 闪存 存储芯片 nand存储 SD卡NAND TF卡nand 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-01-24 18:29:00
- 【MCU】SDNAND芯片之国产新选择
- 文章目录前言传统SD卡和可贴片SD卡传统SD卡可贴片SD卡实际使用总结前言随着目前时代的快速发展,即使是使用MCU的项目上也经常有大数据存储的需求。可以看到经常有小伙伴这样提问:大家好,请问有没有SD卡芯片,可以直接焊接到PCB板上的。项目需要保存900M以上字节,nandflash比较贵。或者有什么便宜的存储芯片提供。谢谢!传统做法无非如下几种:用eMMC芯片,和SD接口基本兼容,细节有区别。一般的操作系统能支持。东芝还是谁有焊接的嵌入式SD模块,贵。做TF卡的封装,直接上锡人工焊死。其实还有一种选择就是可贴片SD卡。传统SD卡和可贴片SD卡传统SD卡相对于可贴片SD卡,传统SD卡存在一些...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 闪存 芯片 存储 SD卡NAND TF卡nand 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-23 17:37:00
- 雷龙CSSDNAND(贴片式TF卡)性能体验及应用
- 前段时间有幸得到了雷龙出品的贴片式的TF卡的芯片及转接板,从而对其产品进行了相应的了解和测评。从获得的相关资料看,雷龙出品的贴片式芯片分为两类,即BOW型和AOW型,其中BOW型为第一代产品,属商业级;AOW型则是第二代产品,属工业级或接近工业级。而就存储容量看,则分为3个等级,即128MB、512MB及4GB。详细信息参见下表所示:芯片及转接板的外观如图1和图2所示。图1正面图2背面单就几何尺寸来讲,不随容量而改变,见图3所示,其中左侧的芯片为CSNP1GCR01-AOW,右侧的是CSNP32GCR01-BOW。图3芯片对比就相关产品来看,其对比情况如图4所示。由此可见,芯片要比常规的TF...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SD NAND应用 SD卡 贴片SD卡 nand flash 存储芯片 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-09-21 18:11:00
- FATFS文件系统详解:关于SD卡、SDnand、spinorflash等众多存储设备
- 文章目录FATFS文件系统详解1.简介2.基础概念3.FAT文件系统组成介绍4.FAT文件系统分析4.1采用FAT格式格式化SDnand/sd卡4.2引导扇区分析4.3分区偏移及大小计算4.4FAT子类型确认4.4访问FAT条目4.5文件与簇之间的关系4.6FSInfo扇区结构及备份引导扇区4.7FAT目录4.7.1SFN短文件名目录4.7.2LFN长文件名4.7.3LFN系统对于SFN的兼容5.分区分析5.1保留分区分析5.2FAT区分析5.3根目录区分析5.4数据区分析5.5新增文件测试6.总结1.简介在早期计算机刚发展的时候,那时候硬盘大小、flash设备容量都比较小,随着技术的不断迭...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 存储,SD NAND FLASH,TF卡,SD卡,芯片 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-09-07 17:42:00
- SDNANDFLASH:什么是pSLC?
- 一、什么是pSLCpSLC(Pseudo-SingleLevelCell)即伪SLC,是一种将MLC/TLC改为SLC的一种技术,现NandFlash基本支持此功能,可以通过指令控制MLC进入pSCL模式,存储时在MLC的每个单元中仅存储1bit数据,使MLC拥有SLC的性能,同时具有MLC的性价比。如图所示,单个单元中,MLC可以存储2bit数据,单个单元可以拥有4种状态,当进入pSLC模式后,仅保存1bit数据。二、各NANDFLASH的特点MLC常用制程为15nm,擦写次数约为3000次,改为pSLC模式后约为2万次。三、pSLC的优缺点pSLC具有以下优点:(1)与相同容量下的SLC...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SD卡 PSLC NAND flash 存储 芯片 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-08-11 11:20:00
- stm32CubeMx实现SD卡/sdnandFATFS读写测试
- 文章目录stm32CubeMx实现SD卡/SDnandFATFS读写测试1.前言2.环境介绍2.1软硬件说明2.2外设原理图3.工程搭建3.1CubeMx配置3.2SDIO时钟配置说明3.2读写测试3.2.1添加读写测试代码3.3FATFS文件操作3.3.1修改读写测试代码3.4配置问题记录3.4.1CubeMx生成代码bug3.4.2SD插入检测引脚配置4.结束语1.前言SD卡/SDnand是嵌入式开发中常为使用的大容量存储设备,SDnand虽然当前价格比SD卡高,但胜在价格、封装以及稳定性上有优势,实际操作和SD卡没什么区别。测试过程中使用的是CS创世SDNANDFLASH由深圳市雷龙发...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NAND FLASH,闪存,芯片,存储,SD卡NAND 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-06-09 16:34:00
- 单板硬件设计:存储器(NANDFLASH)
- 在单板设计中,无论是涉及到一个简易的CPU、MCU小系统或者是复杂的单板设计,都离不开存储器设计:1、存储器介绍存储器的分类大致可以划分如下:ROM和RAM指的都是半导体存储器,ROM在系统停止供电的时候仍然可以保持数据,而RAM通常都是在掉电之后就丢失数据,典型的RAM就是计算机的内存。1.1存储器ROM介绍rom最初不能编程,出厂什么内容就永远什么内容,不灵活。后来出现了prom,可以自己写入一次,要是写错了,只能换一片,自认倒霉。人类文明不断进步,终于出现了可多次擦除写入的EPROM,每次擦除要把芯片拿到紫外线上照一下,想一下你往单片机上下了一个程序之后发现有个地方需要加一句话,为此你...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NAND FLASH,闪存,芯片,存储,SD卡NAND 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-05-19 16:27:00
- SDnand与SD卡的SPI模式驱动
- 文章目录 SDnand与SD卡的SPI模式驱动 1.概述 2.SPI接口模式与SD接口模式区别 2.1接口模式区别 2.2硬件引脚 2.3注意事项 3.SD接口协议 3.1命令 3.1.1命令格式 3.1.2命令类型 3.2响应 3.2.1响应格式 4.SDnand(SD卡)结构描述 5.SDnandSPI通讯 5.1SDnandSPI通讯概述 5.2SPI时序 5.3上电初始化及模式切换 5.3.1初始化及模式切换流程说明 5.3.2代码实现 5.4识别过程 5.4.1识别流程说明 5.4.2代码实现 5.3数据传输 5.3.1数据写入 ...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 闪存,芯片,存储,SD卡NAND,TF卡nand 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-05-12 16:01:00
- 基于FPGA的SD卡的数据读写实现(SDNANDFLASH)
- FPGA实现SDNAND读写接下来编写FPGA的Verilog代码实现向SDNAND的指定扇区中写入512个字节的数据,写完后将数据读出,并通过指示灯的方式验证数据是否被正确读写。需要说明的是,后文的读写操作均采用SPI模式。6.1、设计思路①上电时序SDNAND同其他的许多芯片一样上电后需要保持一定的时间以便维持电压稳定,这个时间通常是74+个时钟周期,一般实际应用中可设置参数为74~100。只有经过这个过渡时间后,才可以执行后续的SDNAND初始化操作。②初始化时序SDNAND在正常读写操作之前,必须先对SDNAND进行初始化,使其工作在预期的工作模式。初始化流程如下:1.SDNAND完...
- 所属专栏: 技术交流 标签: FPGA,NAND,SD卡,TF卡,FLASH 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-12-15 18:16:00
- 如何为SD卡与NANDFlash的uboot加上menu菜单
- 亲爱的卡友们,如果看完文章之后还是有疑惑或不懂的地方,请联系我们,自己去理解或猜答案是件很累的事,请把最麻烦的事情交给我们来处理,术业有专攻,闻道有先后,深圳市雷龙发展专注存储行业13年,专业提供小容量存储解决方案。 【SDNAND】用ok6410进行烧写时,每次都需要敲一大堆命令,又费时又费力。记得以前用TQ2440时,u-boot启动时会有一个菜单,只按一个数字键就把内核烧好了,非常方便。 现在这张SD卡功能就很全面了,不仅能够直接从SD卡启动,而且还可以烧写NANDFlash中的u-bootzImagerootfs,呵呵。 下面就把这个功能加到ok6410的u-boot中...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SD卡,NAND FLASH,SD NAND,贴片式tf卡,贴片式sd卡 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-09-28 13:58:00
返回